This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:如何在 ADS131A04 中管理内部基准和外部基准的共存。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1647501/ads131a04-how-to-manage-the-coexistence-of-the-internal-reference-and-an-external-reference-in-the-ads131a04

器件型号: ADS131A04

你好、团队。

我的理解是、如果在外部向 REFEXT 引脚施加电压、则该外部源会影响(拉取)节点。 因此、即使我通过 SPI 切换 INT_REFEN 设置来启用或禁用内部基准、REFEXT 路径实际上也不会通过设置 INT_REFEN 来断开。

这种理解是否正确?

如果我想以这种方式使用该器件、我认为需要对 REFEXT 的外部输入进行物理隔离(例如使用光耦合器或类似方法)、以便在不使用时可以断开外部基准。

此致、
Nakanishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、中西贵郎、

    是、如下图所示、内部 VREF 和缓冲器之间有一个开关。 因此、当 INT_REFN = 0 时、此开关断开、内部基准未连接到缓冲器。 但是、如果应用外部基准、则 REFEXT 和缓冲器输入之间没有开关、因此不应同时使用这两个选项。

    如果您想用于外部基准和 ADC 内部基准、我同意您应该在外部 VREF 输出和 REFEXT 之间添加某种开关

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bryan

    感谢您的答复。 顺便说一下、当将其用作 INT_REFN = 1 的外部基准时、

    我相信会有一个 REF 冲突。 您是否有关于这可能产生的影响程度的任何数据?

    BR

    Takeru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、中西贵郎、

    我相信会发生 REF 冲突。 您是否有关于这可能产生的影响程度的任何数据?

    遗憾的是、我没有任何关于此主题的数据可供分享。 我们希望您作为用户可以避免这种情况

    -布莱恩