This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE20408EVM:DAC 输出未更改

Guru**** 2952470 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE20408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646941/afe20408evm-dac-output-is-not-changed

器件型号: AFE20408EVM
主题中讨论的其他器件: AFE20408

您好、

客户正在使用 GUI 评估 EVM 上的 AFE20408。

当客户在 GUI 上更改 DAC 值时、DACA0 的 DAC 输出不会更改为 3.
您能给我们一些解决问题的建议吗?

随附的 pdf 显示了 GUI 设置。  请参阅它。
此设置下、DACA0 处的 DAC 输出电压为–5V 至 3V。  客户更改了 GUI 上的缓冲器值、但 DAC 输出电压不变。
VSSA =–5V 和 VCCA = 0V。
客户参考了用户指南以设置 GUI。  如果您还向我们提供了有关 GUI 使用情况的任何其他文档、它会对我们有所帮助。

ScreenShot.pdf 

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taki-san:

    这也是你的问题吗?  

    (+) AFE20408:DAC 输出方法和设置 — 数据转换器论坛-数据转换器 — TI E2E 支持论坛

    如果是、我们可以按照我首先回答的内容继续学习。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin-san:

    感谢您的指点。  我会确认我的客户。

    顺便说一下、上面的主题还要求您提供有关使用 GUI 的任何文档。  您能在主题上回答一下吗?

    此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taki-san:

    我们没有任何其他信息。 GUI/EVM 旨在与数据表和用户指南配合使用。 GUI 实际上只是器件的寄存器映射、其中一些位直接位于“High Level Page“上的“Buttons“。 为了有效地运行 GUI、需要对器件功能有充分的了解。

    谢谢、
    Erin