This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:数据表 I2C 地址问题

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1648323/tla2024-datasheet-i2c-address-issue

器件型号: TLA2024

在数据表第 13 页第 13 节表 2 上、从器件地址表示法容易出现注意十六进制地址表示法的潜在错误。 原因:在二进制表示法中的空白在假的地方。 如果将间隙插入低四位左侧、则会立即通知相应的十六进制地址:0x48、0x49、第三个地址:0x4b(而不是 false 0x90、0x91 和 0x93)。

我想、本数据表部分的作者可能会因以下事实而感到困惑:传输 I2C 地址的字节包含作为 LSB 的读取/写入位、因此包含作为地址的高 7 位。

为了方便、我建议修改这一小部分的更改。

在线数据表修订版是:初始 (2017)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob、  

    感谢您提请我们注意这一点。 我会提交此问题、以便在数据表的下一个修订版中进行更正。  

    此致、  

    Andrew