This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353:ads8353 — 模拟电源电压

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1647310/ads8353-ads8353---analog-supply-voltage

器件型号: ADS8353

ADC 是否也在 3.3V 模拟电源电压下运行?

 

此致、

1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、  

    是的、AVDD 可以是 3.3V、但请注意、这会限制输入范围能力、并且只有 1x VREF 范围可用。 对于另一个范围、 将不满足 AVDD≥2xVREF 要求。  

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、
    非常感谢。
    此信息对我非常有帮助。

    此致、
    1 月