This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:上电期间的 ADS8684 外部基准 (/REFSEL、REFIO) 行为

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1647705/ads8684-ads8684-external-reference-refsel-refio-behavior-during-power-up

器件型号: ADS8684

您好的团队、

因为我没有收到回复、所以我重新发布了此内容。

我正在评估 ADS8684(ADS868x 系列)、并且对外部基准配置及其上电期间的行为存有疑问。
背景:
  • 外部基准应用于 REFIO 引脚。
  • 如数据表第 8.3.8.2 节“外部基准“和图 62 中所示、/REFSEL 连接到 DVDD。
  • 内部基准由/REFSEL =高电平禁用。
问题:
  1. 上电期间、当/REFSEL 直接连接到 DVDD 时、是否存在在/REFSEL 被识别为高电平之前短暂启用内部基准的情况?
    换句话说、在 DVDD 斜升期间、内部基准输出与施加到 REFIO 的外部基准是否可能会暂时冲突?
  2. 如果 REFIO 在 AVDD = 0V 时由外部基准驱动(例如,AVDD 在基准已经存在后出现斜坡)、是否支持该条件?
    • 如果支持、是否存在任何限制因素、例如最大注入电流、所需串联电阻或斜升速率注意事项?
    • 如果不建议、AVDD、DVDD、/REFSEL 和外部 VREF 之间的优选上电时序是什么?
  3. 如果/REFSEL 引脚保持悬空(未连接)、其逻辑状态是否在内部定义?
    • 它是默认为内部基准模式还是外部基准模式、或者这是否被视为未定义条件?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    对延迟深表歉意。  

    目前没有为器件推荐上电序列、也没有限制 最大注入电流、所需的串联电阻或此特定情况的斜升速率注意事项。  

    如果使用 REF5040 等器件、则该问题应该很小。 您能否分享所使用的外部参考的类型? 它是否存在高电流输出问题?  

    由于器件在启动后会进入空闲模式、因此只要在 DVDD 完全上电且禁用内部基准之前没有启动转换或执行任何其他操作、此模式在大多数情况下应该正常。  

    此致、  

    Yolanda