This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:原型设计出现 EMC 故障

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1649087/amc131m03-emc-failure-with-prototype-design

器件型号: AMC131M03

我们遵循了 AMC131M03 器件的数据表和 EVM 板中的设计建议。  我们使用它准确测量三相电压没有问题(在我们的设计中未测量电流)。  但在进行 EMC 扫描时、我们发现辐射发射峰值在 B 类甚至 A 类高涨。  使用准峰值函数测得、我们看到 34MHz 发生 A+B 故障;200MHz 和 360MHz 发生 B 类故障。 CLKIN 为 8.192MHz、我们使用默认分频器 2。

有趣的是、当我们将 TI EVM 系统置于相同的测量设置中时、我们可以看到类似的失败峰值。

通过使用输入时钟和分频比、我们能够在频谱周围移动这些峰值、但不足以去除或缩小这些峰值、从而使设计符合要求。

我有布局和原理图摘录提供,但我不能让他们通过你的恶意软件扫描程序.  我是否必须将 12 个图像中的每一个剪切并粘贴为位图?  请您先给我一个上传方法、然后建议对我们的布局进行任何改进、或者提出任何其他建议来消除这些有问题的峰。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:  

    我将离线联系您以继续对话。