This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:需要 JESD204B IP 才能获取数据

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1647864/adc12dj3200evm-need-for-jesd204b-ip-to-get-data

器件型号: ADC12DJ3200EVM
主题: ADC12DJ3200 中讨论的其他器件

您好 TI、  

我们已购买 ADC12DJ3200EVM、现在正使用 AMD FPGA xcku060-ffva1517 器件实现 JESD204B 数据协议。 JESD204 PHY 似乎可用、但这仅实现 PHY 层、而不是链路层和传输层。 是否有使用完整 JESD204 IP 的选项、或者是否需要购买许可证?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 将为 ADC12DJ3200 提供 JESD204 IP 参考设计(只要用于 ADC12DJ3200)。 请提供采样率、JMODE 和特定 FPGA 开发套件或 FMC 通道映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    使用的特定卡是 ADA-SDEV-KIT3、在 FMC3 端口上具有 Kintex UltraScale xcku060。 采样率将为 1GSPS。

    modo 0、通道速率 5 GSPS、Np 16、S=2、F=2、M=1 y l=4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    使用的特定卡是 ADA-SDEV-KIT3、在 FMC3 端口上具有 Kintex UltraScale xcku060。 采样率将为 1GSPS。

    modo 0、通道速率 5 GSPS、Np 16、S=2、F=2、M=1 y l=4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduard:

    请通过此链接请求 JESD IP。  https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill。