Other Parts Discussed in Thread: ADS122S14, ADS1263
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADS122S14
Thread 中讨论的其他器件: ADS1263
尊敬的:
数据表对 ADS122S14 PGA 的输入共模内容有些模糊。 我想将其用于 4 线比例式 RTD 温度计、在该温度计中、对于更高的基准电压(在外部 Rref 上),误差预算更好 — 但检测到的电压差位于基准之上。
您能否确认数据表 5.3 建议运行条件、VAINx 行、绝对输入电压、增益= 16 至 256、GND + 0.35 至 AVDD–0.4 是否有效? 即 ADS1263、情况并非如此。
感谢您的澄清!