This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE20408:DAC 输出方法和设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE20408EVM, AFE20408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1647037/afe20408-dac-output-method-and-setting

器件型号: AFE20408

您好:

我的客户告知他们看不到 DAC 输出。 他们正在使用 AFE20408EVM。 请帮助解决此问题。

客户的寄存器设置信息如下所示。

image.png

 

image.png

我将以下 E2E 信息翻译成了日语、并发送给客户根据此内容进行配置、但他们无法确认 DAC 输出。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1407117/afe20408-getting-started-guide-request?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AFE20408#

客户的寄存器设置或其他程序中是否缺失或出现错误?  请告知我们正确的寄存器设置内容和过程。

还有关于如何在 GUI 中配置寄存器的文档的申请、这些文档比 AFE20408 评估模块用户指南中所述的文档更详细。 如果您有此类材料、请提供。

谢谢您、

T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T.Imai:

    根据您发送的照片、似乎他们没有向 DAC 写入任何数据。 他们应将理想的 DAC 值写入“DAC_BUFFER“框。  

    设置该寄存器后、测量圈出的引脚上的电压。

    EVM GUI 旨在与数据表配合使用。 “Low Level Page“(低级页面)显示了器件的整个寄存器映射。 您可以双击特定寄存器的“Value“框、将十六进制数据写入其中。 下图显示了情况。 您还可以通过选择寄存器并点击顶部的“Read Selected“按钮来读取寄存器的当前值。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、San、

    感谢您的支持。

    您提供的指南易于理解、我认为客户可以使用它检查 DAC 输出。

    我将通知客户并让他们确认 DAC 输出。

    客户申请了有关如何使用 GUI 配置 AFE20408 的详细文档、该 GUI 易于初学者理解。

    “那你想怎么样?“

    此致、

    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、San、

    我收到了客户的以下回复。
    ・DACAx_BUFFER 的值过去发生了变化、但输出引脚电压没有变化。
    ・我确认寄存器值也是设定值。
    下面的 Δ・是捕获的 GUI 屏幕。 请检查设置中是否有任何遗漏或错误。  DACA0_BUFFER 为 0x1000。

    ・我按下了 Read Selected 按钮并验证 DACA0 为 0x1000(如下所示)。  然而、DACA0 输出引脚上的电压没有改变。

    我对 ADC 设置有一个简单的问题。

    即使我按了 Read 的以下设置、ADC 读数也  不会重新定位。

    但是、可以通过在设置 ADC_Trigger 后按 Read 来读取 ADC 值、如下所示。


    您能告诉我设置 ADC_Trigger 后是否只能读取 ADC 设置、或者是否使用正确的方法?

    我不知道从数据表或 EVM 用户指南中可以确定这是否是读取 ADC 值的正确方法。

    我可以看到 Low Level Configuration 为 D13、如下所示。

    客户想要 有关如何使用 GUI 配置 AFE20408 的详细文档、该文档对于初学者来说很容易理解。

    如果你有这样的, Pleasse 与我们分享。

    谢谢您、

    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T.Imai:

    我们没有任何其他文档。

    对于 ADC:
    客户必须首先选择“Trigger ADC“才能启动 ADC 转换。 数据表中指定了此值。 ADC 进行转换后、您可以选择“Read“(读取)按钮从 ADC 寄存器中获取数据。

    对于 DAC:
    我仍然怀疑他们没有测量正确的测试点。 请让它们读取以下寄存器:
    -GEN_STATUS
    PWR_STATUS_0
    PWR_STATUS_1
    DAC_ACTIVE 部分中的-DACA0

    这些将有助于我确定是否存在阻止 DAC 输出的错误。

    如果没有、请确保客户正在探测其中一个位置。 如果客户正在探测 DACA0 圆右侧的引脚、它们将测量 0V 电压。 默认情况下、所有 DAC 都在负电压范围内启动、因此测量 0V 意味着它们实际上并不是测量 DAC。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、San、

    非常感谢您的支持。

    我从客户那里获得了信息、他们可以通过更改 DACAx_BUFFER 寄存器来查看 DACAx 输出电压。

    这是在为 VSSA 和 VSSB 提供–5V 电压后发生的。

    但是、还有一个关于 DAC 13 位分辨率的问题。 我将在此处关闭此主题并打开新的 E2E 以获得 DAC 分辨率。

    谢谢。此致、

    T.Imai