Other Parts Discussed in Thread: ADS122C14, ADS122S14, ADS1231, ADS122C04, ADS1220, ADS124S08
器件型号: ADS1231
Thread 中讨论的其他器件: ADS122C04、 ADS1220 、ADS122C14、ADS122S14 、 ADS124S08
TI 团队大家好、
我们当前的产品使用 ADS1231、其中四个称重传感器排列为惠斯通电桥来测量重量。
我们正在调查 ADS1231 是否有具有类似测量性能的较新或低功耗替代方案、适用于电池供电型称重应用。
当前设置:
-
ADC:ADS1231
-
负载单元:电桥配置中的 4 ×负载单元
-
应用:电池供电称重/重量测量
-
预期改进:平均功耗更低
-
首选系统电源:3.3V
-
测量速率:可接受低速、约 10–20SPS
-
一个差分电桥测量目前已经足够了、但如果用于相同类型的称重传感器/称重秤应用、4 通道 ADC 也会很有趣。
问题:
-
对于负载电芯/桥式传感器测量、是否建议使用具有类似噪声和漂移性能的 ADS1231 低功耗替代产品?
-
ADS1220 或 ADS122C04 是适用于该应用的替代产品、还是通常将其视为与 ADS1231 相比的测量性能降级?
-
如果需要四个独立的称重传感器测量而不是一个组合电桥输出、您会推荐使用哪个 TI ADC?
-
为了获得最低的平均功耗、您是否建议使用集成式低侧开关保持 ADS1231 并对电桥激励进行占空比调节、或者改用较新的 ADC(如 ADS1220)?
-
是否有任何专门推荐用于电池供电称重秤应用的新型 TI 桥式传感器 ADC?
我们主要是尝试确定是否有一个明显更新且功耗更低的器件、在继续使用 ADS1231 之前我们应该考虑这种器件。
此致、
Samuel