This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06:功能安全文档

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1649761/ads124s06-ads124s06-functional-safety-documentation

器件型号: ADS124S06

您好:

ADS124S06 是否有可用的功能安全文档 (FS 手册、FMEDA)?

麻省理工学院 freundlichen Grüßen |亲切问候  
 
I. A. Klaus Astheimer, M.Sc  
Forschung & Entwicklung |研究与开发  
 
FlowVision GmbH  
Im Erlet 6.  
90518 Altdorf  
电话:+49 9187 92293-16  
传真:+49 9187 92293-29  
klaus.astheimer@flowvision-gmbh.de  
www.flowvision-gmbh.de 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Servus Klaus

    欢迎来到我们的 e2e 论坛、非常感谢您对我们的 ADC 感兴趣。

    遗憾的是、我们不为 ADS124S06 提供安全手册或 FMEDA。
    通常、TI 仅为根据 TI 功能安全硬件开发流程开发的器件提供安全手册和 FMEDA。 该 TÜV Süd 经 T Ü V S Ü D 认证、符合 ISO 26262 和 IEC 61508 的要求。 我们在 TI 将这些器件归类为“功能安全合规型“。
    在 TÜV 极少数情况下、如果器件尚未按照此流程开发、TI 会事后认证 T Ü V 等器件。 这是一个非常漫长的过程。

    对于未根据上述流程开发的通用器件、我们可以提供一个文档、其中说明时基故障率、简化的故障模式分布和引脚 FMA。

    您可以在此处详细了解我们器件的功能安全类别:
    www.ti.com/.../functional-safety.html

    P.S: Grüße è s aus US in meine alte Heimat :-).  

    此致、
    Joachim Würker ć