This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:查看 ADS1256 的原理图。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1649650/ads1256-review-the-schematic-of-ads1256

器件型号: ADS1256
主题: REF6025 中讨论的其他器件

你好

ADC (260527)(SCH).pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu Jundong,

    我查看了此原理图的 ADS1256 部分、还有一些注释:

    • 您应该在 REF5025 和 ADS1256 之间包含一个基准缓冲器。 ADS1256 数据表提供了一个示例电路。 当然、您可以使用许多新型运算放大器。 或者、您可以使用具有集成基准缓冲器的 REF6025
    • 我建议在复位引脚上使用一个上拉电阻、以便 ADC 在已知状态下启动
    • 我看到分离的接地平面是因为您有两个通过铁氧体(或电感器)进行分隔的接地网。 我们通常建议将模拟和数字接地连接到 单个实心接地层
    • VREF 输入端很可能需要所有这些电容器
    • 我们通常建议在每个模拟输入上使用共模电容器、即 AINx 引脚和接地之间连接一个电容器。 该电容应为差分电容值的 1/10

    -布莱恩