This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE639D2:在哪里可以找到有关 AFE639D2 的 I2C 控制器参数设置的详细说明?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE639D2, TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646279/afe639d2-where-could-i-find-a-detailed-description-on-i2c-controller-parameter-setting-for-afe639d2

器件型号: AFE639D2
主题: TMP102 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 专家:  

在哪里可以找到有关 AFE639D2 的 I2C 控制器参数设置的详细说明?

该器件的数据表将 I2C 参数在连接到另一个 I2C 控制器(例如 MCU)时描述为目标。

但是、当使用数字温度传感器(如 TMP102 或 TMP112x)时、我需要将其 I2C 参数知道为控制器。

观察这些信息的目的是确保可以通过 I2C 以正确的方式连接数字温度传感器、并且 AFE639D2 会正确解释温度值。

此致!

华莱士

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liu Yong:

    AFE639D2 具有一个模式、可使 I2C 用作外部 TMP102 或类似器件接口的控制器。  

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    AFE639D2 是否会处理带有数字温度传感器的 I2C 流量?

    例如、

    1.为 数字温度传感器生成接受的时钟

    2.遵循数字温度传感器所要求的读写格式

    3.写入   数字温度传感器的配置寄存器

    4、在  PI 控制执行过程中,根据状态机的请求读取最新温度 

    5.等

    此致!

    华莱士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    让我检查一下、几天后会回复您。

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    请在下面查看我的回答-  

    [quote userid=“560990“ url=“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646279/afe639d2-where-could-i-find-a-detailed-description-on-i2c-controller-parameter-setting-for-afe639d2/6350358

    1.为 数字温度传感器生成接受的时钟

    [/报价]

    [quote userid=“560990“ url=“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646279/afe639d2-where-could-i-find-a-detailed-description-on-i2c-controller-parameter-setting-for-afe639d2/6350358

    2.遵循数字温度传感器所要求的读写格式

    [/报价]

     -是的

    [quote userid=“560990“ url=“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646279/afe639d2-where-could-i-find-a-detailed-description-on-i2c-controller-parameter-setting-for-afe639d2/6350358

    3.写入   数字温度传感器的配置寄存器

    [/报价]

    -是的,这是可行的。

    [quote userid=“560990“ url=“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646279/afe639d2-where-could-i-find-a-detailed-description-on-i2c-controller-parameter-setting-for-afe639d2/6350358

    4、在  PI 控制执行过程中,根据状态机的请求读取最新温度 

    [/报价]

    -是的。

    注意 — 我们还有一个最新版本的 TEC 控制器。

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的答复。

    BTW、什么是“TEC 控制器的最新版本“、AFEx39 的新版本数据表? 或具有数据表的新 ASIC。

    此致!

    华莱士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、华莱士、

    我们正在努力。 我与团队进行了检查、计划在第 26 季度末发布。

    谢谢、
    Sanjay