This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J50EVM:TSW14J50EVM

Guru**** 2928860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1642869/tsw14j50evm-tsw14j50evm

器件型号: TSW14J50EVM

测试发现、6 件中有 1 件有缺陷、无法读取电路板。 USB 连接正常。 请您看看原因是什么
c0c7d55d-55be-46da-9215-2c6a352a9b64.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能尽快查看一下吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能详细说明一下、6 件中有 1 件是什么意思吗? 您是说您有 6 块 TSW 板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们买了 6 件,但有一个反常像这在 1pcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能描述一下这个问题吗? 启动 HSDC Pro 后、是否未检测到其中一个 TSW14J50 EVM 的 USB?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 可以被识别、但无法读取电路板信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能否确认点击“Select ADC“并加载所需的 AFE 固件、是否会引发任何错误? 在通过“Select ADC“图标加载任何固件之前、我不确定固件类型的状态