This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7908EVM:AMC7908 EVM GUI — 下载拒绝

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7908

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1650003/amc7908evm-amc7908-evm-gui---download-refused

器件型号: AMC7908EVM
主题中讨论的其他器件: AMC7908

尊敬的 TI:

我的 GUI 申请被拒绝。 看起来你不想把它交给一个小型企业的私人。 为什么访问受到限制? 我只是浪费了 280 欧元的 Mouser 为 EVB ,因为我现在不知道如何编程它。 不是很好 现在我将从 Infineon 切换到 BGMC1210。 它们提供完整的数据表和 GUI、并且器件更便宜。 当然、性能可能与 TI 不尽相同。 但是,如果你没有得到钥匙,法拉利的使用是什么。

Ricarda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请在您的网页上提到、无法保证能够访问 GUI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricarda、  

    我们的 AMC7908 要求在共享文档和软件之前签署 NDA。 如果您通过电子邮件 l-brum@ti.com 与我联系 、我可以帮助您开始该流程。 签署 NDA 后、我们可以为您提供所需的所有支持文档。  

    这可能会给您带来不便、我对此表示粗略估计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Luis。

    感谢您的及时答复。 我想问一下为什么 TI 没有在其网站上提及此器件需要 NDA? 我已经想知道为什么数据表更像是单页概述器。 另一方面、在 EVB 手册中显示了一半的寄存器名称。 嗯、我应该知道得更好。

    无需发送 NDA。 没有为该器件投入更多时间的用途。 我将坚持使用一般市场上提供的选项、不需要 NDA。 您可以认为此案例已关闭。

    Ricarda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricarda、  

    我确实理解这种挫折、并将反馈给我们的数字团队。 我同意您的意见、该系统不是很清楚、因为有些具有“申请“按钮的产品用于出口管制、而其他产品则是根据 NDA 要求提供的。 如果你改变主意,我很乐意在这里提供帮助。 完成 NDA 流程不会花费太长的时间。  

    真诚道歉、  

    Luis Brum