This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5463:ADS5463 电路在电路设计过程中需要高信噪比

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1645857/ads5463-ads5463-circuit-requires-a-high-signal-to-noise-ratio-during-circuit-design

部件号: ADS5463

如果 ADS5463 电路在电路设计过程中需要高信噪比、但未选择低抖动脉冲源(例如 LVPECL 振荡器)、是否有其他建议的解决方案或更好的电路建议来保持高信噪比? 是否制定了布局指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了从 ADC 获得出色的 SNR、必须使用低抖动时钟源、尤其是在对高频输入信号进行采样时。 输入时钟上的抖动会导致采样时刻的不确定性、从而以噪声的形式解决 ADC 的量化问题。

    一条良好的经验法则是提供一个具有集成抖动(等于或低于 ADC 孔径抖动)的时钟源、以免降低 SNR。 光圈在数据表中指定为典型值 150fs。