This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12020:可帮助提供偏移数据

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1648380/adc12020-pls-help-to-provide-offset-data

部件号: ADC12020

尊敬的专家


目前、仅从正方向分析温度对此 ADC 测量精度的影响


制造商最好提供有关 10°C 至 35°C 范围内 ADC 测量精度的分析报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、在整个工作温度范围内、失调电压误差保证为满量程的+/- 1.75%。