This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:SPI 读回

Guru**** 2918050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1648583/ads54j60-spi-read-back

部件号: ADS54J60

您好、

我是 alekhya。 我是通过四通道 SPI 写入寄存器(0x00 =地址、0x01 =数据(复位寄存器))、但在从芯片中读取垃圾数据时。您可以帮我们解决这个问题吗?

 

此致、

M. Alekhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器 0x00 是只写寄存器、因此不适合在此处进行测试。 请尝试按照数据表(第 49 页)上的某个示例编程序列来确认 SPI 操作。 请注意、此器件使用寄存器页面、因此您需要确保在任何编程序列中正确设置页面指针。