This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:记录信息需要

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1648602/ads1258-taping-informations-need

器件型号: ADS1258

您好、

美好的一天!!

我们需要 ADS1258IRTCT 的卷带间距、卷带宽度和方向。 我们检查了您的网站 、但找不到此信息。

请尽早分享详细信息。

谢谢。此致、

S. Manikandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikandan S

    小卷带 的尺寸与大卷带相同、但直径为 180mm

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要卷带间距、卷带宽度和组件方向。 请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikandan S

    此信息包含在数据表中、请参阅第 49 页。 唯一的区别是我在上一篇文章中提供的卷带直径

    -布莱恩