This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7832:选择 ADC 和 DAC 时需要帮助

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1651025/amc7832-help-needed-on-selection-of-adc-and-dac

部件号: AMC7832
主题: AMC7836 中讨论的其他器件

您好:

 

我正在开发新的模拟输入和输出电路板设计、它具有 36 AI 和 16 AO、以及 0V 至 10V、–5V 至+5V 的可选范围 和 12 位分辨率。 您能帮我找到合适的器件吗? 我受到了电路板尺寸的限制、因此、元件数量越少越好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanketh:  

    请先查看 AMC7836 作为起点。   系统中总共只需要 36+16 个通道吗?

    谢谢、

    Paul