This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:AVDD 引脚 53 的电源

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1648758/ads1675-power-supply-for-avdd-pin-53

部件号: ADS1675

您好、

 

ADS1675 AVDD 引脚 53(CLK 电源)是否独立于其他 AVDD 引脚? 它需要的电流是多少? 我会让它与其他数字芯片共享一个单独的 5V LDO。

 

此致

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee、

    是、AVDD 引脚 53 为 ADC 时钟电路供电。  以下是数据表的电源部分给出的建议:

    电源引脚 53 和 54 用于驱动内部时钟电源电路、因此噪声非常大。 强烈建议这些引脚的布线不要共享、也不要靠近 ADS1675 的任何相邻 AVDD 或 AGND 引脚。 这些引脚应良好去耦、使用靠近引脚的 0.1uF 陶瓷电容器并立即端接至电源平面和接地平面。

    我建议遵循上述建议、但如果您愿意、可以使用 0 Ω 电阻器在常见的 AVDD 和单独的 AVDD 之间进行选择、以查看哪种方法提供最佳性能。  如果您确实为引脚 53 提供了单独的 5V 电源、请确保此引脚上的电压在其余 AVDD 引脚的+/–0.3V 范围内斜升、以避免任何可能的上电问题。   

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    很抱歉我迟到了、 似乎您 误解了我的问题。  我的意思是、我将使用单个电源为多个 ADS1675 的引脚 53 以及其他数字设备供电、因此我需要知道 引脚 53 的电流。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee、

    我的错。  我忽略了 引脚 53 上的时钟电路需要电源电流的事实。  根据设计报告、引脚 53 上的典型时钟电流为 14.5mA。  最大电流的估算值约为 16mA。

    此致、
    Keith