This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04-Q1:何时开始切换 CLKIN

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1649973/ads131m04-q1-when-to-start-toggling-clkin

器件型号: ADS131M04-Q1

数据表的第 30 页上显示:“ ADS131M04-Q1 的 Δ — Σ 调制器需要 CLKIN 在 tPOR 后进行切换、才能开始工作。“

上述说法是否意味着我需要等到 tPOR 之后才开始切换 CLKIN、或者只是说如果调制器要执行它们的预期功能、CLKIN 必须进行切换?

它还表示:“ tPOR 的结束由 DRDY 从低电平转换到高电平来指示。“

如果我需要等到 tPOR 之后再开始切换 CLKIN、那么我是否可以放心地说我可以使用 DRDY 作为开始切换 CLKIN 的基准?  

假设 DRDY 不需要 CLKIN 切换即可在 tPOR 后使 DRDY 进行初始低电平到高电平转换也是安全的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy Barney:

    1.无需等待、但如果在 ADC 上电并稳定至指定的 DVDD 电源电压之前您的外部时钟可用、 则会出现过应力情况、这违反了数据表中表 6.1 绝对最大额定值中的 数字输入电压规格、因此建议为时钟源(振荡器或 MCU)和 M04 ADC 使用相同的数字电源。 同样、您可以在 M04 ADC 的 DVDD 电源上电并稳定后为时钟源上电。

    2./DRDY 在 CLKIN 引脚上使用可用时钟运行、数据表状态是什么、/DRDY 是指示器、 DRDY 从低电平转换到高电平表示 tPOR 结束。 您不需要在时钟上执行任何操作。

    我已在另一 篇 E2E 文章中为您解答了有关 ADS131M04-Q1的其他问题、请将您针对同一器件的所有问题都保留在同一篇文章中。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 我可以确保时钟在 ADC 上电后启动、以免违反表 6.1

    听起来、除非 CLKIN 正在切换、否则/DRDY 第一次不会从低电平转换为高电平、因此我无法使用/DRDY 作为触发器来启动我的 CLKIN、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    您能解释一下为什么需要 CLKIN 触发器吗? 您只需要提供来自 振荡器或 MCU/FPGA 的时钟信号。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我担心启动 CLKIN 振荡的时间太早。 我想我可以等到/DRDY 变为高电平、然后启动 CLKIN。 然后、我确认 ADC 已为 CLKIN 振荡做好准备。  但是、如果在 CLKIN 启动之前/DRDY 不会置为有效、则这将不起作用。 但我认为、如果我的复位时间足够长、电源轨将正常启动并保持稳定、我可以在 FPGA 设计结束复位后立即启动 CLKIN、而无需担心损坏 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    /DRDY 信号需要时钟才能运行、因此您应 首先提供时钟源。 根据上文我的建议、您可以 为时钟源(振荡器或 MCU)和 M04 ADC 的 DVDD 使用相同的电源、以便同时上电。

    BR、

    Dale