This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:AFE4404EVM + SFH7050:LED2 和 LED3 输出在前额测量时卡在饱和代码 2096921 处

Guru**** 2943370 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404EVM, AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1652221/afe4404evm-afe4404evm-sfh7050-led2-and-led3-output-stuck-at-saturation-code-2096921-on-forehead-measurement

器件型号: AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4404

正在使用的设备:
具有 SFH7050 传感器板的 AFE4404EVM (OSRAM SFH7050)。 根据 EVM 用户指南安装 SFH7050 所需的电阻器 (R1、R3、R5、R7、R9)。

问题描述:
我使用 AFE4404EVM 来测量前额的 SpO2 和脉率。 绿色 LED (LED1) 会产生正常的 PPG 波形。 但是、红色 (LED2) 和 IR (LED3) LED 在 GUI 中输出一条恒定的直线、ADC 代码卡在 2096921 (0x1FFF19)、我认为这是指示 ADC 输入超出满量程的饱和代码。

我尝试过的方法:

  1. 点击“Reset to EVM Default“后、LED1(绿色)波形存在、但 LED2 和 LED3 保持平坦线。

  2. 我在 GUI 中手动调整了以下参数:

    • TX 级:LED1 = 51.2mA(代码 32)、LED2 = 24mA(代码 15)、LED3 = 19.2mA(代码 12)

    • Rx 级:TIA_CF/TIA_CF_SEL = 5 pF、TIA_GAIN/TIA_GAIN_S = 10k

  3. 这些更改后问题仍然存在。

问题:

  1. LED2 和 LED3 输出卡在饱和代码 2096921 处的根本原因是什么?

  2. 如何使用 SFH7050 传感器正确配置 AFE4404 进行前额 SpO2 测量? 具体来说:

    • 前额测量的建议 LED 电流和 TIA 增益设置是什么?

    • 是否有任何特定的寄存器设置(例如 CONTROL1、LEDCNTRL、LED2STC、LED2ENDC LED3STC、LED3ENDC) 或我应该验证的初始化序列?

    • 我是否应该为此设置启用独立增益模式 (ENSEPGAIN)?

  3. 使用 SFH7050 进行前额测量时、EVM GUI 或默认寄存器值是否存在任何已知限制?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao Bai、

    我希望您做得好。 我将通过现有的电子邮件主题对此帖子做出回复。

    此致、

    Payton