This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:原理图和 VDD 电压检查

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1648195/ads7138-q1-schematic-and-vdd-voltage-check

器件型号: ADS7138-Q1

您好、

我根据 EVM 电路板原理图引用了以下电路。 您能帮助检查设计是否存在任何问题吗?  

 

问题 1: 由于 DVDD 连接到 3.3V、典型 AVDD 电压是否也是 3.3V?  

问题 2: 电流检测信号在进入 ASD7138 之前通过 10k 电阻器。 此设计是否旨在限制电流?  

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    在这一问题上的延迟反应道歉,因为我离开办公室了很长的时间。  

    AVDD 可从 DVDD 独立设置、其电压范围为 2.35V 至 5.5V。 由于 ADC 基准电压源自 AVDD、这也设置了器件的最大输入范围。 通常为 5V 或 3.3V。

    是的、10kΩ 值旨在限制电流。 更重要的是、对于输入电容器、它们用作模拟输入的电荷反冲滤波器。 应根据输入信号的性质调整这些值。 对于直流信号、最好调整电容器的大小、以便在 ADC 操作期间快速为内部 ADC 输入电容器充电。  

    此致、
    Joel