This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:AFE4404EVM:LED 亮起、TX 引脚具有波形、但 ADC_RDY 没有信号、PPG 输出是平坦的线

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1651699/afe4404evm-afe4404evm-leds-light-up-and-tx-pins-have-waveform-but-adc_rdy-has-no-signal-and-ppg-output-is-flat-line

器件型号: AFE4404EVM

我正在将 AFE4404EVM 与默认的 NJL5513R 传感器(安装了电阻器 R2、R4、R6、R8、R10)一起使用。 固件 v1.3。

症状:

  • LED(绿色和红色)亮起。

  • I2C 通信正常工作(寄存器读/写正常)。

  • 在 10 引脚连接器 J4 上、TX1 (~1.2Vpp)、TX2/TX3 (~0.8Vpp) 在 100Hz PRF 下具有周期脉冲。

  • 但是、在 R18 (ADC_RDY) 和 TP1 测试点、没有信号(平坦线)。

  • GUI 显示了所有 LED 通道的平坦线(无 PPG 波形)。

  • 状态日志经常刷新。

我已检查的内容:

  • TIMEREN=1 (CONTROL1[8])。

  • CONTROL2 (0x23)= 0x124018(PDNAFE=0、DYNAMICx 位不会使 ADC 断电)。

  • PROG_TG_EN=0(不覆盖 ADC_RDY)。

  • 切换至内部振荡器 (OSC_ENABLE=1)–无变化。

  • 已执行软件/硬件复位。

  • 传感器板跳线正确。

问题:
由于 TX 引脚具有输出脉冲、但 ADC_RDY 已失效、因此什么因素可能会阻止生成 ADC_RDY? 如何进行调试?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经通过电子邮件与您进行了跟进。

    此致、

    Payton