This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:AFE4404EVM:ADC_RDY 引脚没有信号—CLK 和 RESETZ 正常

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404EVM, AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1651833/afe4404evm-afe4404evm-adc_rdy-pin-has-no-signal-clk-and-resetz-are-ok

器件型号: AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4404

我当前正在将 AFE4404EVM 与默认的 NJL5513R 传感器板一起使用(电阻器 R2、R4、R6、R8、R10 正确组装)。 EVM 固件版本为  1.3.我使用 TI GUI 进行控制和观察。

观察结果:

  1. I2C 和基本功能:

    • I2C 通信正常;我可以成功读取和写入寄存器。

    • 传感器板上的 LED 按预期亮起。

  2. CLK 引脚 (C2)—正常:

    • CLK 引脚 (C2) 上存在有效时钟信号。

    • 我已经测试了 外部时钟模式 和 内部振荡器模式 (通过在 OSC_ENABLE = 1 CONTROL2 中设置)。 在这两种情况下、都可以在 CLK 引脚上正确观察到时钟信号。

  3. RESETZ 引脚—高电平:

    • 该 RESETZ 引脚‑稳定的高电平;器件未处于硬件断电模式。

  4. TX 引脚—功能:

    •  TX1 TX2和 TX3 PIN 在配置的 PRF(例如 100 Hz)上显示周期性脉冲波形 、以确认 LED 驱动器部分正在生成输出。

  5. ADC_RDY 引脚—无信号:

    • 在指定的测试点(R18 电阻器、TP1 测试点)和 ADC_RDY AFE4404 本身的引脚 (B2) 上、 未观察到信号。 该引脚保持在恒定低电平。

    • 因此、GUI 会为所有 LED 通道显示一条平坦的线(无 PPG 波形)。

我已检查的内容:

  • 时钟配置: CLK 引脚 (C2) 具有有效的波形; OSC_ENABLE 已设置为 0 和 1(外部/内部时钟)。

  • 复位条件: RESETZ 为高电平、器件未处于复位状态。

  • 断电: CONTROL2 寄存器显示为 PDNAFE 0 且 PDNRX = 0;器件未处于软件断电状态。

  • 正时引擎: TIMEREN (CONTROL1[8])= 1。

  • PROG_TG_EN: 该位为 0(没有另一个信号映射到 ADC_RDY)。

  • ADC_RDY 引脚测量: 我直接在 AFE4404 B2 引脚、R18 电阻器(两侧)和 TP1 测试点进行测量–全部为低电平。

问题:

尽管 CLK 输入有效、RESETZ 电平高且 I2C 配置看起来正常工作、但该 ADC_RDY 引脚永远不会产生任何脉冲。 计时引擎似乎已启用、但 ADC_RDY 输出保持无效。

请求帮助:

请提供以下建议:

  1.  ADC_RDY 引脚开始脉冲需要哪些其他条件或寄存器设置?

  2.  ADCRSTx  ADC_RDY 即使不使用所有 LED 相位、是否也有任何特定的时序限制(例如信号)是生成所必需的?

  3. 固件损坏 (v1.3) 是否会导致 ADC_RDY 静默、而其他功能(I2C、LED 驱动)保持运行?

  4. 要检查的任何其他调试步骤或测试点?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经通过电子邮件与您进行了跟进。

    此致、

    Payton