This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:电源序列违规对 ADS1278 的影响

Guru**** 2957980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1651228/ads1278-power-sequence-violation-ramifications-on-ads1278

器件型号: ADS1278

您好:

我正在设计中使用 ADS1278。 由于设计中会执行其他操作、我必须最后为 IOVDD 加电。 这将是 DVDD、然后是 AVDD、再是 IOVDD、这违反了数据表中建议的电源序列。 数据表推荐了电源序列、但没有说明如果不遵循该序列会发生什么情况。 乱序电源序列的潜在后果是什么?

谢谢、

Lucy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    如果不遵循建议的电源序列、可能会暂时导致上电期间电源电流高于指定值和复位不正确、但不会损坏器件。  所有电源稳定到建议的工作范围内后、将/SYNC 引脚置为有效以强制复位。

    请参阅以下应用手册、其中对此进行了更详细的讨论。

    ADS1278-SP 上电复位过程

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用