This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:干电极系统中因附近人的运动而导致的 EEG 信号干扰

Guru**** 2961530 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1651068/ads1299-eeg-signal-disturbance-in-dry-electrode-system-due-to-nearby-human-movement

器件型号: ADS1299

我们使用 ADS1299 作为使用干电极进行 EEG 采集的模拟前端。 EEG 信号在静态条件下看起来正常;但是、当手靠近电极移动或有人靠近受试者行走时、我们观察到明显的干扰。 记录的 EEG 波形受这些外部运动和附近人类存在的影响。

为了调查这一问题、我们在相同条件下使用基于盐碱的 EEG 电容器对系统进行了测试。 在这种情况下、EEG 信号是稳定的、不受附近运动的影响、从而实现了干净的波形采集。

我们想了解干电极行为的根本原因。 此问题是否可能与电极阻抗、屏蔽、接地、偏置/DRL 实现或电缆布线等硬件设计相关? 或者、与固件相关的因素(例如采样配置,数字滤波或 ADS1299 设置)是否会导致该问题?

我们希望获得有关最可能的原因的指导以及建议的硬件或固件改进、以最大限度地减少干电极 EEG 系统中的运动和接近引起的干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    这似乎是 由耦合到电极和电极线上的 EMI 引起的。 导线或 AFE 板是否已屏蔽? 通常情况下、至少通过同轴电缆屏蔽将电极线与干扰相隔离、屏蔽线本身会被驱动到与导线上相同的共模电位。 这减少了两者之间的寄生耦合。 这很可能是唯一原因、与固件无关。

    此致、

    Ryan