This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:输出电流不稳定问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1650624/dac161s997-output-current-unstable-issue

部件号: DAC161S997

您好、

我的客户在特定温度条件下面临 4 –20mA 输出电流不稳定问题。
我想解释 DAC161S997 的细节、包括原理图、但他们不想将这些信息公开。 因此、我想在内部讨论这一点。
如果指派了某人参与此主题、您是否可以考虑在私人 E2E 上讨论此主题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    请发送电子邮件至 frost@ti.com、 我将会得到相关人员的回答。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的答复。
    非常感谢您的答复。 我将向您发送详细信息。

    此致、