This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0202-10:与实际值相比、电阻值具有显著的误差

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1650573/tpl0202-10-the-resistance-value-has-a-significant-error-compared-to-the-actual-value

部件号: TPL0202-10

亲爱的

 你能检查一下陈词吗? 问题在于电阻值比实际电阻值大得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    测量的电阻是多少。  请注意、数字电位器是非常线性的分压器、但绝对电阻可能与标称值相差±20%。

    谢谢、

    Paul