This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960P:AFE4960P FIFO 规格

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1652732/afe4960p-afe4960p-fifo-specification

器件型号: AFE4960P

您好:

我正在使用 nRF52832 MCU 为 AFE4960P 开发固件并实现 3 导联 ECG 应用。

我的计划是首先启动并验证一个 ECG 信道、然后扩展实施方案、将两个 ECG 信道用于完整的 3 导联 ECG 解决方案。

我从数据表中了解到:

  • ADC 输出存储为 24 位字。
  • ADC 结果以 22 位二进制补码格式表示。
  • 该器件包含一个 128 样本 FIFO。
  • 每个 FIFO 样本对应一个 3 字节的 ADC 字。

但是、我无法确定如何针对不同的 ECG 配置组织 FIFO 数据。

您能否说明以下情况的 FIFO 结构?

  1. 单通道 ECG
    • 如果仅启用 ECG 通道 1、那么 FIFO 序列是什么?
    • FIFO 是否仅包含作为连续 24 位字的 ECG1 样本?
  2. 双通道 ECG
    • 如果启用了 ECG 通道 1 和 ECG 通道 2、那么 FIFO 排序是什么?
    • 例如、FIFO 的组织形式为:
      ECG1 (n)、ECG2 (n)、ECG1 (n+1)、ECG2 (n+1)、...
    • 还是使用了不同的布置?
  3. 通道标识
    • 是否有任何标识 FIFO 字所属通道的标签、状态位或寄存器信息?
    • 或者 FIFO 排序是否完全由计时引擎配置决定?

如果有应用手册、示例代码或数据表部分描述了 ECG 应用的 FIFO 字映射、我想请大家参考。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yash、

    由于 AFE4960P 是受限设备、我已通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Payton