This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10-DAC39RFEVM:OUTPUT-FULLSCALE-CALC 的完整原理图

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10, DAC39RF12, TRF1108, DAC39RF12EVM, TRF1108-DAC39RFEVM, TSW14J59EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1651346/dac39rf10-output-fullscale-calc-full-schematics-for-trf1108-dac39rfevm

器件型号: DAC39RF10-DAC39RF10 OUTPUT-FULLSCALE-CALC
Thread 中讨论的其他器件: TRF1108-DAC39RFEVM 、DAC39RF10、DAC39RF12 、TRF1108、DAC39RF12EVM、 TSW14J59EVM

大家好

为 TRF1108-DAC39RFEVM 开发我们自己的 FPGA 适配器、我们需要此 EVM 的完整原理图、理想情况下甚至是完整设计文件。

我们确实有“DAC39RF10 EVM REVA“的原理图、这几乎相同(具有差分/平衡 — 非平衡变压器输出)、但“几乎“可能还不够好。 此外、DAC39RF12 EVM RevC 不正确、并且与 RF10 EVM 有明显的差异。

您能为此提供帮助吗?

谢谢

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian - Keyur Tejani 将解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bill。

    Adrian

    请查找所附的 TRF1108+DAC EVM 用户指南。

    我想知道为什么尽管我们的发布过程中关联了正确的用户指南、但 EVM 页面上仍然没有提供正确的用户指南。 我们将在 EVM 页面上提供该工具。

    让我明天再看设计文件。 我想在发送之前交叉检查几件事。

    基乌尔

    e2e.ti.com/.../TRF1108_2D00_DAC39RFEVM-User_2700_s-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian

    请查找所附的设计文件。 我们将努力将其发布到 EVM 页面。

    此外、正确的用户指南现在也反映(并提供)在 EVM 页面上。

    基乌尔

    e2e.ti.com/.../TRF1108_2D00_DAC39RFEVM-Design-Files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keyur

    感谢设计文件、太棒了。

    但是、我在 EVM 页面上看不到正确的用户指南。  https://www.ti.com/tool/TRF1108-DAC39RFEVM?keyMatch=TRF1108-DAC39RFEVM&tisearch=universal_search#tech-docs 

    此致、Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:我们还能得到 schdoc 吗? 那么我们就不必再费心创建自己的符号了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian

    对于用户指南、根据提供页面的服务器的不同、可能需要一两天的时间才能赶上所有内容。 昨天我能在线看到这个文件、但今天早上我在手机上查的时候、手机页面仍然只显示 DAC 的 UG、而桌面页面显示的是 TRF1108-DAC 的。

    无论如何、如果您在 EVM 页面上没有看到、这里有相应的 Web 链接: 链接

    对于设计 zip 文件、我复制了 DAC39RF12EVM 中的文件、认为这些文件是您要查找的文件。

    请查找随 schdoc 文件附带的文件。

    基乌尔

    e2e.ti.com/.../5417.TRF1108_2D00_DAC39RFEVM-Design-Files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keyur

    感谢您及时交付设计文件。 深入探究后、我意识到交换差分对极性可能存在原理图问题。  

    DAC39RFxx_TRF11xx_EVM RevA:
    红色信号端口 3SRX 的 n 和 p 显然不符合连接器 DP4 极性:

    对于所有端口、这似乎都是系统错误的  


    TSW14J59EVM RevA 原理图:

    这里的极性呈直线




    您能检查一下、让我知道该怎么做吗? 我想尽管存在这种不匹配情况、DAC EVM 仍然可以与 TWS14J59B FPGA EVM 配合使用? 或者我们有错误的 DAC EVM 原理图版本吗? 但是,我们购买的套件也在侧印上显示 revA。

    当我们为自己的 FPGA 套件设计 DAC EVM 适配器时、我们需要知道在这里要做什么。 您能提供建议吗?

    谢谢

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再读一遍、我发现 FPGA 具有交换极性的能力、这是保持布局简洁的优选方法。  
    因此、我得出结论、上面的这种失配是有意为之、因为我看到 DAC EVM 上的布局是直接的、没有过孔、并且朝向焊盘存在奇数匝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Adrian、感谢您的透彻见解、我们还更深入地探讨了 FPGA 极性交换可配置性的结论。

    如果出现其他问题、请很乐意查看。

    基乌尔