This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE20408:13 位 DAC 电压

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1648801/afe20408-13bits-dac-voltage

器件型号: AFE20408

您好:

请帮助我回答以下客户问题。

无论施加的 VCCA、VCCB、VSSA 和 VSSB 电压如何、正电压 DAC 的输出电压范围是否为 0~10 V、负电压 DAC 的输出电压范围是否为–10V 至 0V?

客户的情况似乎是、  
当向 VCCA 和 VCCB 施加 5V 电压时、即使设置了 1000(十六进制)或更高值、DAC 输出电压也不会超过 5V。
当向 VSSA 和 VSSB 施加–5V 的电压时、即使电压设置为 1000(十六进制)或更小、电压也不会从–5V 变为 5V。

谢谢您、

T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imai-San:

    理想范围始终为 10V(–10V 至 0V 或 0V 至+10V)、但实际范围将受到 VCC 和 VSS 电源的限制。  DAC 输出不会超过电源电压。 例如、如果您使用 VSS =–5V、VCC = 0V、则 DACA0 =–2.5V、数字输入为 0x1800。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的答复。   我做了一个图表来表示我的理解。 请让我检查一下我的理解是否正确。

    如果我的理解正确、 当 DAC =0V、VSS =–5V、输出–2.5V 时、VCC 数据集中器将是 0x0800、而不是您通知的 0x1800  

    此致、

    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imai-San:

    您的理解/图表通常是正确的。 我们将以如下方式描述它:

    对于负范围 VCC = 0、VSS < 0
    DACOUT =(10 *代码/ 8192)- 10.  
    或
    DACOUT = VSS
    以较高(较正)电压为准。

    因此、对于代码 0x0800:
    DACOUT =–7.5V
    如果 VSS =–5V、则–5V >–7.5V、因此 DAC 输出为–5V。
    如果 VSS =–10V、则–7.5V >–10V、因此 DAC 输出为–7.5V。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin-san:

    非常感谢您的解释。 我想我能理解。 我认为下面的图片是正确的。

    为了确保我的理解得到正确、请让我向您确认正电压。 以下图片是否正确?

    如果是正电压、例如 DAC=5V、VSS =0V、则 VCC OUT 是 (10 x 代码/8192) 还是 VCC、以较低(较负)电压为准?

     如果它需要 2.5V DAC 输出、则 2.5V < VCC (=5V)、DAC 代码将为{(2.5 x 8192}/ 10 = 2048d = 800h、如下图所示。 这是正确的吗?

    此致、

    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imai-San:

    我对等待时间很长表示歉意。

    【负电压】您此处的图表看起来正确。 请务必注意、无论范围如何、电压/位都保持不变、就像您在此处所做的那样。

    【正电压】是的、您在这里也是对的。 代码 800H 等于 2.5V。 这两个图表显示了它是如何很好地工作的!

    谢谢、
    Erin