This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:如果在两个 ADS131M08 上使用不同的时钟源、时钟边沿是否会产生影响输入的干扰?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1653058/ads131m08-if-differenct-clock-sources-are-used-on-two-ads131m08-will-the-clock-edges-create-glitch-that-affects-the-input

器件型号: ADS131M08

我的原始电路设计具有两个带有自己晶体(时钟源)的 ADS131M08 ADC。 这两个 ADS131M08 ADC 将来自总共 16 个不同传感器的信号输入到 AINxP、而所有 AINxN 信号均连接到单个 1.2V 电源作为基准电压。

然而、在操作过程中、我发现 16 个传感器表现出意外的噪声 (Vp-p)。 当然、我确信每个传感器的状态都是稳定且不变的。

当我尝试将两个 ADC 的时钟连接到同一个晶体时、噪声 (Vp-p) 消失。

我无法解释这种现象是如何发生的。 我怀疑时钟边沿会引起干扰、影响 1.2V 电源的稳定性、从而改变另一个 ADS131M08 的读数。

有没有人对这种现象有合理的解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang Wang:

    噪声可能是由串扰或干扰引起的。 如果不检查您的电路和 PCB 布局、很难说出根本原因。 来自 传感器的信号是单端单极(始终为正)信号还是双极信号、可能是低于 0V 的负信号?

    BR、

    Dale