This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:有关 ads131m08 的几个问题

Guru**** 2962740 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1653005/ads131m08-few-questions-for-ads131m08

器件型号: ADS131M08

尊敬的专家:

ADS131M08 采样传输速率是否达到每通道 15kSPS?

2.如果它能达到 15ksps/通道、是否需要外部振荡器? 如果是、是否有任何推荐的元件?

3、高分辨率模式、低功耗模式和超低功耗模式有何区别?

4、在正常操作条件下, IC 的最大功耗是多少?

 

计算参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. 是的。 ADS131M08 在高分辨率模式下支持高达每通道 32kSPS 的数据速率、包括 您的 15ksps/通道目标。 输出数据速率的计算公式为: fdata = fCLKIN /(2 × OSR)。   要实现每通道约 15 至 16kSPS 的速率、您可使用 OSR = 256 的 8.192MHz 时钟、从而产生每通道 16kSPS 的速率。 请参阅数据表的 8-2 中的详细信息。 请注意、15kSPS 完全不是标准配置、8.192MHz 时钟可实现的最接近速率为 16kSPS (OSR=256)。如果您确实要获得 15kSPS 的数据速率、则必须使用非标准的主时钟频率。  
    2. 是、需要外部时钟源。 ADS131M08 没有真正的独立内部振荡器、它包含一个形成皮尔斯振荡器电路的内部反相器、但这仍然需要 XTAL1/CLKIN 上的外部有源振荡器或 连接在 XTAL1/CLKIN 和 XTAL2 引脚之间的晶体。
    3. 这三种模式通过 CLOCK 寄存器中的 PWR[1:0]位进行选择、请参阅以下每种模式的特性:   

           

    • 当 使用相同的 OSR 和增益设置时,所有三种模式的噪声性能都相同 — 只有可实现的数据速率会根据应用的时钟频率变化。   
    • 外部时钟频率必须与建议运行条件表或数据表中的表 8-2 规定的预期功耗模式相匹配
    1. 您可以从表 6.5 电气特性中找到功耗值、如下所示:

           

    BR、

    Dale