This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:光学传感器校准

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1649242/afe4404-optical-sensor-calibration

器件型号: AFE4404

您好、

我的设置由 AFE4404、Osram SFH7072 生物传感器和 SFH7072 的光电二极管开关电路组成。SFH7072 生物传感器包括两个光电二极管:IR Cut 和 BB。

我已经实现了整个处理流水线;自动校准-> DSP -> HR、HRV、SPO2 指标。
似乎可以正常工作、但 I_PLETH_TARGET Calibration_Conceptual根据经验选择了用于光电二极管 IR CUT 和 BB 的(AFE4404_BB Visualization.pdf 中的命名规则)。
AFE4404_EVM 固件版本将 pleth 目标定义为 unsigned long Ipleth = 1875; 映射到 3uA。  
  AFE4404_AFE4_ Calibration_Conceptual Visualization.pdf 中也有一些小注意事项 :
“必须针对每种光学传感器类型校准目标体积电流。“

AFE4404_EVM 固件中定义的 3uA 是否考虑到 NJL5513R 或 SFH7050?
2.这种光学校准的过程应该是怎样的? 如何确定 I_PLETH_TARGET?

此致、
Pawel

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel、

    I_Pleth 电流由用户选择、表示光电二极管所需的输出电流。 您选择的值应该基于您对输出电流最有效的测试和观察结果。 3µA 值适用于 AFE4404EVM 中使用的两种光学传感器、但您可以使用 IPLETH_ARRAY 来测试校准例程中的其他值。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:

    您能否解释一下 TI 如何确定 3µA 是最佳热点、以及采用了什么程序?

    我认为、将 I_Pleth 设置得过高将增加功耗、而不会显著提高 SNR。 选择不正确的 I_Pleth 值有哪些潜在副作用?

    我进行了一项测试、其中我以 50nA 的阶跃调整了 I_Pleth、范围为 50nA 至 2000nA。 在每种情况下、我的校准例程都成功完成、因此无法从结果中得出任何结论。

    此致、

    Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel、

    选择理想的 I_Pleth 值将取决于应用中的光电二极管和 LED、以及光电二极管生成的最佳信号是什么样子。 根据您选择的光电二极管和预期的信号摆幅、错误配置 I_Pleth 将导致光电二极管电流大于或小于所需的电流。 为 I_Pleth 选择的值将取决于您自己的内部实验。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:

    感谢您的快速答复。

    我想知道 TI 为确定 3uA 对于 NJL5513R 或 SFH7050 来说是合适的值而执行了什么程序吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawel:

    3µA 电流是根据 传感器在 预期波长下的预期光电流响应来选择的。 对于 NJL5513R 和 SFH7050、校准下的 3µA 光电流响应确保 AFE4404 可以捕获高质量的 SpO2 信号。 您应确定在哪个光电二极管电流下看到的最高信号质量。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:

    在此过程中使用了哪些信号质量指标、“高质量“在这种外部场合中的实际含义是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawel:

    我认为在这种情况下“高质量“主要是指 SNR。 如果您更愿意专注于通过 SNR 节省功耗、则可以在选择 I_Pleth 时考虑到这一点。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:

    谢谢。 正如您在前一条消息所附的图表中所看到的、即使 I_Pleth 非常低、SNR 也非常高。
    这是正常的吗?
    较大的 I_Pleth 能否以功耗成本提供更稳定的信号?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawel:

    I_Pleth 对信号输出的影响将取决于您使用的传感器。 我建议隔离对您最重要的参数、 并尝试使用 I_Pleth、直到您使用传感器找到针对这些参数进行优化的值。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:

    我使用的是 SFH7072 生物传感器。 您是否会这么友好地提出我可以根据其优化 I_Pleth 的任何参数?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawel:

    根据我的理解、在 SFH7072 生物传感器上、较高的 I_PLETH 导致较高的 SNR、这就是选择 3µA I_Pleth 的方式。 任何额外的调优都将依赖于您自己的自定义测试。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:  

    我可以问一下 I_Pleth 和 I_LED 之间有什么区别吗?  

    此致  

    拉赫勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahileh:

    I_Pleth 是 PD 本身的输出光电二极管电流、由传感器发出的反射光生成。 I_LED 是用于生成该初始光的输入 LED 电流。

    此致、

    Payton