This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:ADS8681 需要在 CONVST/CS、ADS8681 的 SPI 线路上拉

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1652874/ads8681-need-for-pull-up-on-convst-cs-spi-line-for-ads8681

器件型号: ADS8681

ADS8681 中的 CONVST/CS 引脚具有低电平有效和高电平有效功能特性、每个引脚都具有低电平有效和高电平有效转换等用途。

由于 CONVST/CS 具有双重功能、建议使用 10K 或 4.7K 将这条线路拉至 VCC。

根据数据表、我没有看到任何相同的建议、但我担心的是、如果我不保持上拉电阻、微控制器引脚的驱动强度是否足以将该引脚驱动至高电平和低电平。 对于引脚电流是否有任何建议? 请确认。

此致、

Aslam Shaik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以有人请回复以上帖子。 谢谢你