This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600:在 TI JESD204C IP 内核上启用样本通道

Guru**** 2933270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1651463/adc12qj1600-enabling-sample-lanes-on-ti-jesd204c-ip-core

器件型号: ADC12QJ1600

您好、

TI IP 内核的通道样本 (rx_lane_samples) 输出是否可用于 JMODE8(64B66B、12 位分辨率、4 个通道)? laso 不清楚是什么是 TL_Param 的用户指南

我按如下所示设置 IP 内核参数:


  .RX_TL_ENABLED (“是“)、
  .TL_PARAM1 (3)、
  .TL_PARAM2 (0)、
  .TL_PARAM3 (2)、
  SAMPLES_PER_CYCLE_PER_LANE (4)、
  .TL_TYPE (“规范“)

但输出中没有看到正确的数据。 不过、通道数据是正确的。  

提前感谢您、

Panos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Panos、

    列出的参数保留(仅限内部测试)、不支持应用使用。 因此、无法使用 rx_lane_samples。  rx_LANE_DATA 到样本的映射需要由用户完成。  用户指南的第 6.5 节对此进行了说明。


    此致、
    阿米特