This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS39RF12:SYSREF 窗口显示了一个器件上的 FFFFF、随机同步切换和 DUC 模式下的 60°相位模糊不清

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DDS39RF12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1653348/dds39rf12-sysref-windowing-shows-fffff-on-one-device-random-sync-toggling-and-60-phase-ambiguity-in-duc-mode

部件号: DDS39RF12

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

我在单个电路板上使用四个 DDS39RF12 器件。 所有四个器件都独立于同一 PLL 源接收其 DAC 采样时钟和 SYSREF。 DAC 采样时钟频率为 11.8GHz、SYSREF 频率为 7.682291667MHz、使用 JESD204C 子类 1、通道速率为 9.8333Gbps、内插因子为 48。 所有器件都以 DUC 模式运行。 在使用 SYSREF 窗口化功能时、我观察到三个器件报告的 SYSREF 位置值为 FCF、FE6E6 和 F7E7E、而第三个器件始终报告 FFFFF。 在该电路板上、第三个器件的 SYNC 引脚随机切换、与该器件关联的通道无法保持相位保持。 下电上电到下电上电的相位行为是确定性的、但在两个分离约 60 度的稳定状态之间交替。 ~、观察到通道 1 和通道 3 之间的相位差为~Ω 100°或 Δ V 40°、没有中间值。 只有涉及第三个器件的相位关系才会表现出该行为;所有其他通道都正确保持相位对齐。 已经验证了第三个器件的 SYSREF 信号路由和完整性、并确认 SYSREF 出现在器件输入端。 有趣的是、在采用相同设计的另一个电路板上、第三个器件也报告 SYSREF 位置 FFFFF、但没有随机同步切换和相位保持功能可以正常工作。 TI 能否澄清 SYSREF 位置值 FFFFF 的含义、它是否表示 SYSREF 采集或同步问题、以及这是否与仅在第三个器件上观察到的同步切换和 60°相位模糊性有关? 在系统参考窗口化期间、我尝试使用 Zoom_en =“1“且 Zoom_en =“0“。第三个 DDS 芯片中也有相同的 FFFFF。

此致、

Danilo