This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:ADS1299 电源时序

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1653370/ads1299-4-ads1299-power-sequencing

器件型号: ADS1299-4

在我的设计中、具有 4.99k 内联串联电阻器的所有差分输入端的电压均为~4.25V。  在我的 AVDD 启动 (5V) 之前、该电压存在几秒钟。  我是否假设这些电阻器足以将 ESD 二极管的漏电流限制在可接受的水平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myles:

    最好对系统进行必要的更改、以避免在器件电源斜升之前施加任何输入信号。 该器件可以承受并首先正常运行、但我们不能保证此类过应力不会随着时间的推移而降低输入性能。

    此致、

    Ryan