Other Parts Discussed in Thread: ISO6760, DAC80516, ISO6763, ISO6462
器件型号: DAC80516
主题中讨论的其他器件: ISO6763 、ISO6760、 ISO6462
我正在使用 DAC80516 进行设计。 我需要隔离 DAC 输出的每个通道。 这样做的最佳方法是什么?
是否应该使用 iso6760 或 iso6763 在 DAC IC 之前隔离 SPI 信号? 或者我是否应该使用其他拓扑来隔离 DAC 输出。
请推荐最佳选择