This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9229:数字斜坡问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1654570/ads9229-issue-with-digital-ramp

器件型号: ADS9229

您好:

我们的硬件设计在一个 PCB 上使用 12x ADS9229。 现在、我们处于生产阶段。 在测试生产批次时、我们发现发送数字斜坡测试模式时、一个 ADS9229 芯片可能出现故障。 以下是工作通道和非工作通道 (ADC21) 的波形比较。 所有 ADC 都在单路 DDR 模式下工作。 ADC 输入之前有一个模拟级、其输入范围为–10V 至 10V、用于将 ADC 输入的电压降至+/–3.2V。

image-20260609-092509.png

我怀疑这个问题是由 ADC 本身引起的、因为这种异常行为仅在数字斜坡模式下发生。 向其馈送正常的模拟正弦波时、输出数据似乎正常、请参阅下图:
image-20260609-092642.png

此外、如果我放大数字斜坡波形:

image-20260611-091756.png

错误数据与正确数据之间的差异接近 10V/2^6 = 0.15625V。 根据我的理解、如果 ADC 内部斜坡计数器中的一位对 GND 短路、就可以解释这一点。

我的怀疑对你来说合理吗? 您以前是否遇到过类似的问题? 如果您需要更多信息、请告诉我。