Other Parts Discussed in Thread: ADS8698
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADS8698
尊敬的团队:
我们使用 的是 ADS8698 器件、 在数据表中称为 输入过压保护:高达±20V、
这里需要说明过压保护+20V 意味着什么是电压? 是否以+20V 为基准或以 0V 为基准?
–20V 电压哪个电压是–20V 或 0V 的基准电压?
尊敬的团队:
我们使用的是 ADS8698 器件、 数据表中提及以下规格:
输入过压保护:高达±20V
希望能就此规格提供基准电压方面的说明。
- +20V 过压保护 相对于 0V 是否意味着+20V 电压、还是以+20V 电压为基准?
- 同样、 –20V 过压保护 相对于 0V 是指–20V 、还是以–20 电压为基准?
请确认用于±20V 过压保护额定值的参考点。
感谢您的支持。
此致、
Rakesh Reddy