This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:4 线 RTD 设计

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP90080-Q1, ADS1148-Q1, ADS124S08, ADS1120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1653365/ads124s08-4-wire-rtd-design

器件型号: ADS124S08
Thread 中讨论的其他器件: ADS1120-Q1 、LMP90080-Q1、ADS1148-Q1

尊敬的 TI 团队:

我有 2 个问题:

  1. 与该器件可以连接的最大 4 线 RTD 数量是多少?

  2. 估计该器件所需的布局面积与最多 4 线 RTD 的数量之和是多少?

谢谢、

Bh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan Hartigan、

    1. ADS124S08 能够使用一个器件测量 4 个 4 线 RTD。 如需更多信息、请参阅 RTD 设计指南: https://www.ti.com/lit/sbaa275。  下面的图 17 显示、此配置需要 12 个模拟输入和 1 组差分基准输入(ADS124S08 支持)。  一个 ADC 上需要多少个 4 线 RTD?

    2. ADS124S08 为 5mm x 5mm TQFP 或 VQFN、因此总布局面积为 ADS124S08 的封装尺寸以及上图中所示的电阻器和电容器。 您可以使用无源器件的超小封装尺寸。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale!

    此器件是否有汽车版本?

    此致、

    Bh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan Hartigan、

    目前、我们只有 ADS1120-Q1、ADS1148-Q1 和 LMP90080-Q1 作为汽车应用。

    我们计划发布一个新的 ADC、即 Q100。

    BR、

    Dale  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、与 ADS1148-Q1 连接的最大 4 线 RTD 数量是多少? 是否有类似的设计指南?

    此致、

    Bh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan Hartigan、

    如果您查看 ADS1148-Q1 的功能方框图(如下所示)、它有 8 个模拟输入通道(可选激励电流输出)加上两个专用激励电流输出 (IEXC1 和 IEXC2)、因此可支持三个 4 线 RTD。

    BR、

    Dale