Other Parts Discussed in Thread: ADS1232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADS1232
您好、
关于 ADS1232 的线性损耗、如以下主题所述、
我们可以看到、从 2025 年 7 月开始发货的所有材料已经解决了这个问题。
(生产日期代码将为 57T 或更高)。
我们是否认为“修复“意味着我们可以保证 ADS1232 不会出现问题(生产日期代码为 57T 或更高)、而无需在每个 CAP 引脚与接地之间添加 1nF 共模电容器?
谢谢、
开始