This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53401:有关 DAC53401DSGT 的硬件设计审查和问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53401, TPS61170, DAC53701EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1650956/dac53401-hardware-design-review-and-questions-regarding-the-dac53401dsgt

器件型号: DAC53401
主题中讨论的其他器件: TPS61170DAC53701EVM

DAC.pdf 

您好! 我是中国深圳启裕创新股份有限公司的工程师。  

我们使用的是 DAC53401DSGT DAC 芯片。  

我们的应用使用 DAC53401DSGT 来调整外部直流/直流 TPS61170DRVR 的负电压和正电压输出。  

您能帮我检查一下随附 PDF 中的电路设计是否正确吗?  

在链接到直流/直流转换器的 VFB 引脚之前、我不确定 DAC53401DSGT 的 PIN7 和 PIN8 是否应连接在一起。 根据数据表、PIN8 被标记为 OUT、PIN7 被标记为 FB。 对于我们的应用、请验证所附 PDF 中的电路设计是否正确。

通过 DAC 调整 VFB 来调节外部直流/直流转换器的输出电压—您能否确认本 PDF 中的电路设计是否可以接受?

谢谢!

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenyi,

    您可以尝试再次上传您的 pdf 吗? 您的帖子没有附件。 我需要查看应用电路来回答您的问题。

    通常、OUT 和 FB 连接在您希望准确设置输出的点。 使用 16 位 DAC 驱动负载时、这对于精度非常重要。 但是、在 DAC53401 10 位 DAC 中、这有点不太重要、具体取决于您可能需要从 DAC 驱动的电流大小。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4111.DAC.pdfHello!随附的 PDF 使用 DAC53401DSGT 调整两个 TPS61170DRVR 直流/直流转换器的 VFB 电压。 您能否检查 DAC 器件的连接方法是否正确? 特别是、请重点检查 PIN7/PIN8 的连接。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenyi,


    我仔细查看了您的原理图、并有一些意见。

    首先、我只需将 U2008 的 A0 连接回 VDD_DAC、而不是 TOF_IOVCC。 我认为将 A0 设置为电源电压会更安全、这样器件和 A0 线路就会同时出现。

    其次、我认为您需要减少与 FB 线路串联的电阻。 FB 引脚基本上是缓冲放大器的反馈引脚、可改变输出的增益。 缓冲区如下所示:

    将此图视为同相增益中的运算放大器。   从 FB 到 OUT 的大电阻会增加输出反馈、并显著增加增益误差。 通常、您希望该电阻非常小(~Ω 20Ω 或更小)。

    第三、您可能希望使用 47kΩ 电阻器为电源生成裕量控制的电流。 在这种情况下、47kΩ 电阻器不在 DAC 输出端的反馈环路中。 该电阻器与 DAC 输出串联。 电流将是 DAC 电压减去反馈电压再除以 47kΩ。 再说一次,我不知道你打算做什么,但我认为可能是这样的。 DAC 和电阻器的设置方式如下:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa342

    我并不是直流/直流转换器方面的专家、因此我对 TPS61170 器件不甚了解。 底部电路看起来可以接受(但您确实需要串联电阻来进行裕量调节)。 但是、我不理解顶部 TPS61170 的连接。 我不认识转换器拓扑、也不理解反馈控制。 为此、如果您将其作为 TPS61170 在电源管理论坛上发布、我会感觉更加舒适、这样他们也有机会进行查看。 您可以在此处找到电源管理论坛(并指向此帖子):

     https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 

    最后我要说明的一点是、我建议使用 DAC53701EVM 和 TPS61170EVM(–280?) 只是为了发挥裕量控制。 我认为、让电路在您面前测试不同的配置将会大有裨益。


    Joseph Wu