请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DAC63202
我最近发现了 DAC 63202 中的电压泄漏问题。 为了解决一个问题、我中断了从 Vdd 到 DAC 上 Vdd 引脚的路径。 但是,我发现这部分继续起作用。 我将此追踪到仍然连接到 Vref 引脚的电压。 我没有使用外部基准、因此该引脚通过 3k 电阻器连接到 Vdd。 结果是在断开的 Vdd 引脚上产生了 3.3V 电压、这个电压显然足以为 DAC 供电。 这是设计上的行为吗?