Other Parts Discussed in Thread: AFE5828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: AFE5828
我使用的是 AFE5828、它突然从 AFE 使用的 1.2V 电压中汲取了一吨电流。 检查后、似乎是芯片问题、而不是功率级问题。 我们每块板使用 4 个 AFE。 在哪些情况下会发生此问题? 此外、在调试时、是否没有其他方法可以逐个移除 AFE?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sunmi、
DVDD 1.2V 是 ADC 数字块的电源。 它通常会消耗 110mA 电流。 您能否确认汲取了多少额外电流?ADC 的采样率是多少? 如果 SPI 正常运行、您可以使用 GLOBAL_PDN 位(寄存器 1、位 0)使 ADC 断电。 这将使 ADC 断电。 同样、可以使用 GBL_PDWN(寄存器 198、位 2)将 VCA 断电。 如果每个器件的 SPI 信号是独立的、则这两个位可以使器件断电。 如果 SPI 不工作、可以使用 PDN-GBL 引脚(通过在该引脚上施加 1.8V 电压,该引脚为高电平有效引脚)使器件断电。
您是否还能检查是否遵循了数据表中给出的电源时序。