Other Parts Discussed in Thread: ADS8319, ADS8862, ADS8685W, ADS8685
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADS8319
主题中讨论的其他器件: ADS8862、 ADS8685W、 ADS8685
尊敬的技术支持团队:
您是否有可用替代 ADC 替换 ADS8319 (1CH/16bit/500kSPS)+ REF5045 (4.5V) 的最新器件?
ADS8862 似乎是不错的选择、但并不是最新的 ADC (2013 RTM)。
ADS8685W 和 ADS8685 具有 0-5V 输入、但这些仅接受 4.096V、内部 LPF 仅为 15kHz 和 500kHz(似乎需要放置外部 LPF 来消除混叠)
此致、
TTD