This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7614:所需的热性能信息

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1642637/dac7614-required-thermal-information

器件型号: DAC7614

组件所需的热信息、
满量程结温
工作温度范围
结至环境热阻值
结至外壳的热阻值(顶部)
结至电路板的热阻值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharath、

    数据表共有以下几点:

    最高结温:+150°C
    工作温度范围:–40°C 至+85°C

    根据器件的使用年限、可能很难获得其他值。 我可以进行查看、但如果我必须提出热建模请求、可能需要长达 3 个月的时间才能完成。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharath、

    两种封装将具有不同的热特性。 能否指定需要此信息的包?

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    感谢您的答复。

    器件 型号 为 DAC7614EB/1K、  封装类型为 SSOP

     ...

    此致

    Sharath Bk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharath、

    非常欣赏该规范。 我提出了热模型请求、我将在几周内告诉您结果。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    感谢您的更新

    此致

    Sharath Bk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharath、

    让您知道、似乎已为热请求分配分析员。 希望我们将在接下来的两周内获得相关信息。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    感谢您发送邮件。

    正在等待确认。

    此致

    Sharath Bk  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharath、

    非常感谢您的耐心。 热模型请求似乎已完成。 以下是相关信息:

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    感谢您发送邮件和信息。

    此致

    Sharath Bk